This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:适用于12-24V 输入电压、8A 输出电流@ 30V 电压的升压解决方案

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380496/tps43060-boost-solution-for-12-24vin-8a-iout-30v

器件型号:TPS43060

工具与软件:

我们正在寻找一种输入电压为12-24V 且能在满载期间最多输出8A @ 30V 的升压解决方案。 我在 TPS43060上尝试了 Webench、但未能进行处理、因为它找不到合适的 MOSFET。 但是、我想使用一对额定电流更高的 MOSFET、它可能就能解决这个问题了?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiwei 您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    没错、同步升压转换器可实现的最大功率等级主要取决于功率级的元件、而不是控制器。
    市场上现已推出能够处理40A 或以上峰值电流的合适 FET。

    此致
    哈利