This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:VREG5电压为高电平

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379518/tps56628-vreg5-voltage-is-high

器件型号:TPS56628

工具与软件:

嗨、团队:

我已经构建了一个12V 输入和5V 输出的电路、但当我输入10V 或更高的输入电压时、电压下降了约2.5V、停止正常工作。
在研究了各种故障点后、我们确认 VREG5的电压很高(约8V)。
我们认为、这种现象是因内置 LDO 损坏而导致的。
故障是否有任何可能的原因?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    是的、如 EC 表中所述、VREG5电压绝对高于5.7V 最大值、并且 VREG5引脚只能维持6.5V 的绝对最大值、因此 IC 现在很可能已损坏。 您是否更换过新器件并且观察到该设计现在是否正常工作? 请共享您的原理图/BOM 以便我可以审阅。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    我们能否通过私人消息进行通信以共享原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会给您发送一封电子邮件、我们可以继续在那里进行交谈。 我现在将结束这个帖子。

    谢谢!

    Amod