This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:如何消除由功率电感器引起的噪声

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54020, DLP4500, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380221/tps54020-how-to-eliminate-the-noise-caused-by-power-inductors

器件型号:TPS54020
主题中讨论的其他器件: DLP4500TPS54620

工具与软件:

当执行 DLP4500项目时、使用 TPS54020作为 LED 驱动器、每次上电、DLP4500在视频模式下工作时、都会发出口哨、使用 DLPLCR4500GUI-4.4.1控制、进入另一种工作模式(如模式模式)、口哨消失。

试图改变开关频率、功率电感值/尺寸、并使用不同的超低噪声功率电感制造商、无法解决哨声故障。

测量结果通过示波器测得、在视频模式下、EN 引脚在200-250Hz 之间变化、这只是在人类听觉范围内。 有没有办法让这种哨声静音?  

当另一个驱动器芯片 TPS54620用作 LED 驱动器时、该电路是类似的、并且听不到太多的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不查看特定于您电路板的 TPS54620和 TPS54020的 SW 节点波形、我在此无法100%确定、但我可以告诉您、TPS54020确实会在频率处于可闻范围内的轻负载下进入脉冲跳跃模式-这可以耦合到电路板上的一些陶瓷电容器和电感器中、并导致啸叫声噪声。 另一方面、TPS54620始终保持连续的 PWM 运行、因此频率不会进入可闻范围。 您可以考虑使用像 TPS54620这样始终保持连续 PWM 运行的器件、以避免可闻频率。 如果您正在寻找不同的器件型号选项、请告诉我、我可以尝试查找产品组合中的一些产品-请务必提及控制架构要求、输入电压最小值、最大输入电压、输出电压、最大输出电流 等等

    谢谢!

    Amod