This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606EVM:配置为负电压输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606EVM, TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380035/tpsm63606evm-configuring-for-negative-voltage-output

器件型号:TPSM63606EVM
主题中讨论的其他器件: TPSM63606

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

请帮助我们配置 TPSM63606EVM 的负电压输出。

介绍  EVM 用户指南第6页脚注3中配置负电压输出的 TPSM63606EVM  

《TPSM63606EVM 和 TPSM63606SEVM 评估模块用户指南》

"通过在 VIN+和 IB+之间连接输入源、将 VOUT 配置为具有负输出电压的 IBB 拓扑
电源端子"。  

我想配置负电压-将接地反转以出现在+端子上、并使用负 Vo 端子作为输出  

我是否在从脚注3中解释过输入电压应施加在 Vin +和 Vo +上?  

 提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    以下是几个应用手册、它们介绍了如何配置适用于 IBB 拓扑的器件。

    一般 IBB: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    IBB with a Module: https://www.ti.com/lit/an/snva897/snva897.pdf

    当使用降压器件作为 IBB 时、主要区别是 Vout 变为新的系统 GND。 以上应用提供了有关 IBB 设计的详细指导。 使用 TPSM63606进行设计时、请参考设计。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    应用报告和 IBB (带模块帮助)。 感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    现在、我要关闭该主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge