This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531-Q1:双开关反激式拓扑。 驱动 SiC MOSFET 的 UCC27531-Q1

Guru**** 2505675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531-Q1, UCC27624, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379617/ucc27531-q1-2-switch-flyback-topology-ucc27531-q1-to-drive-sic-mosfet

器件型号:UCC27531-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC27624UCC27531

工具与软件:

我计划使用 UCC27531-Q1 2.5A 和5A、35V MAX VDD FET 和 IGBT 单栅极驱动器来驱动采用双开关反激式拓扑的 SCT2H12NZ 1700V、3.7A、THD 碳化硅(SiC) MOSFET。 我的原理图示例如下所示。 您能否帮助我了解此设置是否存在任何问题?



SCT2H12NZ  MOSFET 信息、  





 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、工作频率为120kHz、工作电压为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    原理图看起来很好。 只是确保使用至少0.1uF 的 VDD 旁路电容器、并使其尽可能靠近驱动器。 我还有几个应用手册、可在变压器中使用栅极驱动器时为您提供帮助:

    本应用手册的第7节(第38页): https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf

    栅极驱动器变压器应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla602/slla602.pdf

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    感谢您发送编修。

                                 UCC27624

    对于双开关反激式拓扑、您推荐 UCC27624还是 UCC27531? 哪一款更适合反激式应用?

    此外、在双开关反激方法中、我需要同时打开和关闭两个 MOSFET。 我在使用这种方法时是否会遇到任何问题?

    此致、
    Serhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    这取决于您的系统的规格。 与 UCC27624 (30V)相比、UCC27531的 VDD 额定值(35V)更高、但 UCC27624的峰值电流更高、具有更稳健的绝对最大规格、并且较新。 除非您的系统需要更高的 VDD、否则我会选择 UCC27624。

    谢谢!
    Rubas