This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650在未连接电池时是否可用作直流/直流转换器?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380178/bq24650-can-bq24650-be-used-as-a-dcdc-when-not-connected-to-the-battery

器件型号:BQ24650

工具与软件:

未连接电池时、BQ24650是否可用作直流/直流转换器?
当我进行测试时、我没有连接电池。 输入电压高于 MTTP、输出电压为14V。 当为整个系统供电时、瞬态电流响应不够。 在为 LCD 屏幕或4G 模块供电时、可能会导致电源中断并重新启动整个系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    BQ24650具有电池检测功能、在未连接电池的情况下、输出波形与数据表中图13所示的波形相同。 我怀疑这就是您在这里看到的内容。 很遗憾、无法禁用此功能、因此、您需要连接电池才能使其正常工作。