This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220不关心差分对的极性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380414/hd3ss3220-hd3ss3220-does-not-care-about-differential-pair-polarity

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

您好!

我正在考虑在 UFP 模式下使用 HD3SS3220的电路配置。

问题1。 在 UFP 模式下使用时、我是否正确地认为 USB 多路复用器的 TX 引脚和 USB Type-C 连接器的 TX 引脚已连接?

在处于 DFP 模式的 EVM 中、USB 多路复用器的 TX 引脚和 USB Type-C 连接器的 RX 引脚处于连接状态、我感到困惑。

问题2: 数据表的方框图中写入了以下注释。

注意:HD3SS3220不关心差分对的极性

Q2-1。 我是否正确地认为它可以连接而不知道 Posi 和 Nega ?

Q2-2. 如果我连接时不知道 Posi 和 Nega、这是否会影响左侧的 Txp/Txn 和 RXP/Rxn 引脚?

Q2-3. 我是否需要了解左侧 Txp/Txn 和 RXP/Rxn 引脚的 Posi 和 Nega?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    问题1。 在 UFP 模式下使用时、我是否正确地认为 USB 多路复用器的 TX 引脚和 USB Type-C 连接器的 TX 引脚已连接?

    在处于 DFP 模式的 EVM 中、USB 多路复用器的 TX 引脚和 USB Type-C 连接器的 RX 引脚处于连接状态、我感到困惑。

    都是正确的。  HD3SS3220是无源开关、因此可以交换其 TX 和 RX 引脚、只需注意主机和连接器之间的适当布线方向。

    Q2-1。 我是否正确地认为它可以连接而不知道 Posi 和 Nega ?

    Q2-2. 如果我连接时不知道 Posi 和 Nega、这是否会影响左侧的 Txp/Txn 和 RXP/Rxn 引脚?

    Q2-3. 我是否需要了解左侧 Txp/Txn 和 RXP/Rxn 引脚的 Posi 和 Nega?

    根据 USB3规范、所有 USB PHY 都必须检测并补偿任何极性反转、以便您可以翻转 HD3SS3220两侧的极性。

    谢谢

    David