This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:TPS3808G01DBVR

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3808E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379995/tps3808g01dbvevm-tps3808g01dbvr

器件型号:TPS3808G01DBVEVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3808E

工具与软件:

我的理解是、 TPS3808G01DBVR 可以连接以控制受监控电压的下限阈值和上限阈值。 您能否协助连接 TPS3808G01DBVR、以允许其在3.3V 时触发并在3.5V 时释放

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    在下面的配置将允许 TPS3808G01在3.3V 时将复位置为有效、在3.5V 时取消置为有效。

    我还建议您改用 TPS3808E、它是 TPS3808的更新版本。 提供的原理图仍适用于 TPS3808E。

    www.ti.com/.../TPS3808E

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:
    感谢您的快速响应。
    如果知道 SENSE 和复位引脚连接到同一电压轨、上述内容仍然正确。 请参见下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这没有问题。