This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:未上电

Guru**** 2588175 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361350/tps6594-q1-not-powering-on

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821U

尊敬的团队:

我使用单个 PMIC 为带有 PMIC 器件 TPS65941515的 DRA821U 处理器供电。 同时、对这种预编程的 PMIC 进行了一些更改、并将其安装到了我的板上。 但是、除了 LDO 的一些泄漏电压外、我在降压或 LDO 上没有输出。 PMIC 不产生输出的原因是什么? PMIC 电路的附加图像

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照以下调试步骤来帮助缩小问题范围:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112617/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-debugging-pmic-behavior-with-interrupt-interpretation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue%20tps6594

    此外、原理图图像不可读。 您能否发布.pdf 副本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我使用的是预编程的 PMIC  TPS65941515、因此寄存器位 LDOx_EN=DISABLED 和 LDOx_RV_SEL=Enabled。 但是在我的电路板中、即使未生成 PMIC 输出、PMIC 输出电源轨也有一些反向驱动电压。 这就是 PMIC 无法打开的原因

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以  通过更改此 PMIC 的寄存器文件来将寄存器组 LDOx_RV_SEL 更改为禁用、并将 LDOx_EN 更改为直接启用、您认为这可以解决这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="549371" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361350/tps6594-q1-not-powering-on/5229951 #5229951"]由于我使用的是预编程的 PMIC  TPS65941515、寄存器位 LDOx_EN=DISABLED 和 LDOx_RV_SEL=Enabled 。 但是在我的电路板中、即使未生成 PMIC 输出、PMIC 输出电源轨也有一些反向驱动电压。 这是 PMIC 无法打开的原因吗

    是的、我相信这就是 PMIC 未打开的原因。

    [报价 userid="549371" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361350/tps6594-q1-not-powering-on/5229956 #5229956"]我能否  通过更改此 PMIC 的寄存器文件将寄存器组 LDOx_RV_SEL 更改为禁用并将 LDOx_EN 更改为直接启用、您认为此方法能解决问题吗[/QUOT]

    这可能有助于初始上电、但任何导致恢复尝试的故障都会在尝试再次上电之前使 LDOx_RV_SEL 复位为1。 最佳选择是阻止泄漏、或添加一个小的下拉电阻器以使电压低于150mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="53294" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361350/tps6594-q1-not-powering-on/5230077 #5230077"]LDOx_RV_SEL =1

    检查的。 第一次工作。 则面临相同的问题。 不产生电压。

    [报价 userid="53294" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361350/tps6594-q1-not-powering-on/5230077 #5230077"]您的最佳选择是停止泄漏或添加一个小下拉电阻器以使电压低于150mV。  [报价]

    也是如此。 但残余电压没有下降。 是否有任何永久方法来设置 LDOx_RV_SEL=0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还可以观察到、当我将  LDOx_EN 设置为1时、会生成所有输出。 通过手动操作、是否会有任何问题? 或者、我们是否可以 在 TPS65941515 PMIC 的寄存器值中将此 LDOx_EN 设置为1。 或者您能否说明该 LDOx_EN 如何自动设置为1、从而找出产生该问题的根本原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这些是当电源不是从 PMIC 生成时得到的中断

    请检查并帮助我解决此问题

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这些也是我在未从 PMIC 生成电源时遇到的中断

    读取中断表明 LDO2有问题。 如果遇到故障、PMIC 将立即执行恢复尝试。  

    此外还观察到当我将  LDOx_EN 设置为1时、将生成所有输出。 通过手动操作、是否会有任何问题? 或者、我们是否可以 在 TPS65941515 PMIC 的寄存器值中将此 LDOx_EN 设置为1。 或者您能否说明该 LDOx_EN 如何自动设置为1、从而找出产生该问题的根本原因[/QUOT]

    当上拉 PMIC 的 ENABLE 引脚时、它会尝试执行 TO_ACTIVE 序列。 请参阅链接的用户指南、其中介绍了"1515:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvucd4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="53294" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361350/tps6594-q1-not-powering-on/5260474 #5260474"]

    读取中断表明 LDO2有问题。 如果遇到故障、PMIC 将立即执行恢复尝试。  

    [报价]

    是的、我已经通过将阈值更改为6%解决了这个问题。 如果没有安装 DRA821U 处理器、我的板中的电源就已开启。 一旦我们安装了处理器、仍然有相同的问题。 LDO 电源轨我们得到的是0.9V 的反向驱动电压而不是1.8V 的电压。 您能告诉我出现此问题的原因吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时还找出了 PMIC 无法打开的根本原因、我要在  DRA821U 处理器中对1.8V 电源轨使用 PMIC 和单独的 LDO。 因为我的单独 LDO 将快速导通并馈送到处理器 VDDSHV 引脚。 处理器具有反向驱动、并且由于残余电压、PMIC 未启动。  
    因此、从 PMIC 使能到 LDO1输出(这是第一个序列)、有6.3ms 的延迟。 您能告诉我如何在 TPS65941515 PMIC 中减少此延迟吗

    随附了序列图片

    附加了 PMIC LDO 部分的原理图以供参考

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="549371" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361350/tps6594-q1-not-powering-on/5262018 #5262018"]因此、从 PMIC 启用到作为第一个序列的 LDO1输出、存在6.3ms 延迟。 您能告诉我如何在 TPS65941515 PMIC 中降低此延迟吗[/QUOT]

    LDO1是第一个打开的 PMIC 电源轨、但它不是 TO_ACTIVE (上电)序列中的第一个事件。 在2ms 标记处启用。

    在 TO_ACTIVE 序列开始之前、在 PMIC 从 NO_SUPPLY 场景首次上电时、PMIC 需要4ms 至4.5ms、以便从 EEPROM 加载 NVM 并执行 BOOT_BIST。 TPS6594数据表的第8.4.1.4节对此进行了说明。

    要回答您的问题、6.3ms 延迟是不能降低的。