This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:中断寄存器和其他寄存器位未更新

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380362/tps23861-interrupt-register-and-other-register-bits-are-not-updating

器件型号:TPS23861

工具与软件:

您好!

我有一个 TPS23861EVM-612、我将使用 USB-GPIO2进行控制、该板能够为 PD 供电、但是下面的寄存器中显示状态:

1.中断- 0x00

2.端口 x 状态- 0x0c 至0x0F

3.事件寄存器- 0x02至0x06

4.端口 x 电流、电压、电阻寄存器- 0x30至0x3F 以及0x60至0x67

请勿更改分级和断开连接、我尝试了自动和半自动两种模式、它们的行为是相同的。

1. PD 已断开连接:

仅通过寄存器0x12值0x03启用端口1

寄存器0x0C 读取为0x06 ->预期

2.将 PD 连接到端口1:

寄存器0x0C 读取0x04 ->电阻有效、但分类未知

3. PD 亮起:

寄存器0x04读数为0x01 ->只记录检测、不进行分类

寄存器0x02读取0x00 -> PD 已通电、但电源正常和电源使能状态没有变化

端口电压、电流和电阻寄存器的读数为0x0000

器件的固件版本为0x02。

如果我缺少什么、请告诉我。

此致、

Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略、我发现了问题。   SMBus/I2C/SAA 工具不切换 TPS23861EVM-612上的 A3位、它始终保持高电平。  当我引用地址0x28时、来自这两个模块的回复、数据重叠、导致了错误的响应。  对于 TPS23861EVM-612上的 U3、我删除了零欧姆电阻器 R39、并将其直接连接至 GND、这样、我就可以引用一个具有地址0x20的 PSE、而另一个具有0x28的 PSE、并且它按预期工作。