This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5868T:模拟调光和 PWM 调光

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5868T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380153/lp5868t-analog-vs-pwm-dimming

器件型号:LP5868T

工具与软件:

您好!

我正在为医疗领域寻找 LED 驱动器、其中 LED 电流小于30mA 且驱动电压为5V。 我们需要控制 LED 电流。

我需要您在我的选择中提供输入。

我已经 为我的应用选择了 LP5868T、因为我们需要最小引脚数来驱动 LED、而 LP5868T 基于 I2C 来实现此目的。

我的问题是、 LP5868T 中有两种调光方法作为模拟调光和 PWM 调光、它们之间的基本区别是什么

根据我对模拟调光的理解、可以通过模拟方式控制输出电流、这意味着驱动器将控制电流、如所示  

我们如何改变串联电阻来控制电流(或意味着它将在电流控制中驱动晶体管)、并且不会有任何 PWM

输出电流。

如果我的理解是写入、您能告诉我任何链接、我能够理解在哪里使用了模拟调光、在哪里使用了 PWM 调光。

谢谢!

Rahuw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahum:

    感谢您发送编修! 请给我发一封电子邮件、我们可以在电子邮件中详细介绍。 这是我的电子邮件地址: jared-zhou@ti.com

    您能告诉我您需要控制多少个 LED 以及 LED 的连接类型吗?

    BR、Jared