This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:有时在启动时、在60..65ms 之后、初级全桥会失去对称块和块电流(QUOT)。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376103/ucc28950-sometimes-at-startup-after-60-65-ms-the-primary-full-bridge-loses-the-symmetrical-block-current

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951

工具与软件:

问题:
=>会不时发生(大约1次启动15次)
=>会始终在发出 on 命令后约60..65ms 时发生。  输出电压已达到75V 的标称值。  初级电流看起来稳定、直至60..65ms。
=>不在同步整流中工作(尚未)。  
=>栅极驱动信号 A、B、C、D 看起来不错。   

这种错误行为的原因可能是什么?  

请参阅图片:OSC 20240618 13:28 CH1 = IPrim shim; 通道2 = Gate_A; 通道3 = Gate_B; 通道4 = Gate_C; 通道5 = Gate_D; Ch6 = CRC_ON; 通道7 = Gate_E; 通道8 = 75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当达到逐周期电流限制时、它将导致输出 C 和 D 看起来像是它们具有大于50%的占空比。  但是、实际情况是、这些输出随逐周期峰值电流限制达到相移。  我 可以在您的 C 和 D 脉冲上看到这种情况。

    要验证这一点、您可能需要研究变压器初级侧和 SS 上的 CS、EAout、电压?  如果 CS 达到2V 并且变压器上的占空比降低、则表示您正达到逐周期电流限制。

    如果消除逐周期电流限制故障、 波形将与预期波形类似。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  
    我测量了 CS 信号。   
    当出现这种奇怪行为时、我只测量到0.424V 的峰值电压。  正常、因为转换器仅以150W (最高1600W)的功率运行。 该点的初级电流(Ch1 -黄色= IPrim)为"在制度中"、仅为5.2A PTP。   


    因为此问题很少出现。 我怀疑有一些噪声串扰。  我确实在 隔离式 MOSFET 栅极驱动器的输入端添加了一个10pF 的电容。
    现在在相同条件下尝试一些启动、看看问题是否出现。


    新测量:Ch3 =电流检测线路上的电压。  未发生问题... 还吗?

    OSC 20240619 14:42 CH1 = IPrim shim; 通道2 = Gate_A; 通道3 = V PRIM-CUR-SENSE; 通道4 = Gate_C; 通道5 = Gate_D; Ch6 = CRC_ON; 通道7 = Gate_E; 通道8 = 75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 引脚上的示波器探头电容器是否有助于降低噪声?  尝试在 CS 引脚上添加一个22pf 电容器来查看是否有用。

    这些设计的大部分将在电流检测电阻到电流检测引脚之间使用1 k Ω 220 pF 滤波器。  将 R 和 C 尽可能靠近 CS 引脚和 UCC28950接地。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我在 CS 线路和我的探头之间使用1K 电阻器测量了 CS 线路。  这种测量方法不会影响"问题"。  它在有和没有探头的情况下均会出现。  

    问题:  

    1.我看到问题发生在51 .. 启动后55ms (=第一个脉冲)。

    在50-60ms 后激活的 UCC28950是否存在某种类型的[他汀类药物]检查?  这可能会让我以哪种方式搜索解决方案?

    在我进行的测量中、我看到初级电流没有任何问题。  出现此问题时、同步整流器的 Gatedrive 未激活。   


    2.您是否了解其它应用程序、这些应用程序在启动后50..60ms 也会发生问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加:上述示波器的信息:  

    OSC 20240624 10:53 CH1 = IPrim shim; 通道2 = CS 引脚、在1K 之上测得; 通道3 = Gate_B; 通道4 = Gate_C; 通道5 = Gate_D; Ch6 = GATE_E; 通道7 = Gate_F; 通道8 = 75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Byls

    请给我们一些时间作出回应。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    一些附加信息。
    1.所有负载似乎都出现了问题、始终是50..60ms。  我在75V/1.88A、75V/3.75A 和75V/11.25A 下对其进行了测试。
    2.我使用的是 UCC28950。  占空比非常大。   如果我应该使用 UCC28951、它是否会产生影响?
    3.可以直接联系 TI 应用工程师吗、沟通更快、更详细。 我可以测量 TI 应用工程师提出的建议。   

    准确度  

    OSC 20240625 09:28:57 CH1 = IPrim shim; 通道2 = Gate_A; 通道3 = Gate_B; 通道4 = Gate_C; 通道5 = Gate_D; Ch6 = V PtoA-top; 通道7 = CS、1K; 通道8 = IPrim transfo。


    之前运行的详细信息(50.2ms)以及开关更改的详细信息(51.2ms)。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Byls

    您将直接与应用工程师互动。 在这中间没有中间人。

    请在此处留下您的电子邮件、我们可以通过电子邮件直接与您联系。

    BTW、您还可以尝试支持更高占空比的 UCC28951。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢。  
    Koen.Byls@barco.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Byls

    我们会尽快联系您。 为了确认、您是否联系了我们的销售团队?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有联系销售部门。
    尝试寻求技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Byls

    好的、"Note"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    "我知道了,我一定会好好疼爱你的。"
    UCC28950启动时似乎会产生一些噪声、从而干扰主12V 电源。 该电源为初级 MOSFET 驱动器供电、并且电压在50..60ms 后下降到8V 以下、这会干扰初级电桥的驱动。   
    结论:UCC28950没有问题。
    感谢的帮助和指导我找到根本原因这。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到问题得到解决。