This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:关于 TPS923655、TPS923655DMTREVM 的工作原理的疑问、用于构建实验设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377254/tps923655-queries-on-the-working-of-tps923655-tps923655dmtrevm-for-building-an-experimental-setup

器件型号:TPS923655
主题中讨论的其他器件:TPS92641

工具与软件:

这是正在进行的案例 CS2401818的请求。

对于我们的实验、必须这样做  

 

  1. LED 开关的控制频率(频率范围为 kHz - MHz)
  2. 控制通过 LED 的电流、从而控制亮度。

 

以下是我们需要的波形类型



可以在 TPS92365xEVM 的数据表中找到   

LED 电流先逐渐增大、然后逐渐减小。

我们希望 LED 瞬间开启和关闭。  


根据我们在中的理解、有3个引脚控制调光类型和频率

 

PWM/EN

ADIM/HD  

软件  

 

占空比优势  

PWM/EN—PWM 信号

ADIM/HD—高

SW -由 RFset 控制

 

我们需要知道哪个引脚控制 LED 的开关?

基本上、引脚 PWM/EN、SW 究竟有什么作用?

 

同样、在模拟调光中也是如此  

引脚 ADIM/HD、SW 究竟有什么作用?

     

我们还可以使用来控制 LED 的开启和关闭

  PWM/EN、ADIM/HD 引脚上的函数发生器是什么?



我们从之前的对话中了解到、 给定 EVM 板中的元件已固定、更改元件可能会使保修失效。

 

因此、Rfset 处是否可以有一个空柱、我们可以放置所需的电阻值来控制 LED 的开关频率。



摘要(请阅读此内容)



对于我们的实验、有必要这样做  

 

我们控制打开和关闭(瞬时) LED (可变 kHz - MHz 范围)的频率  

(流经 LED 的电流应与方脉冲相似-导通和关断)

流经 LED 的电流也不同

 

另外、还请清楚地说明 PWM/en、ADIM/HD、SW 引脚的功能?(哪个引脚控制 LED 的打开和关闭、其他引脚的功能是什么)    

 

使用您的 IC、EVM 板可以实现上述目标  

如果没有,请建议我们是否可以使用任何其他的 IC,方法?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    06/20-06/24 我们的专家 将 离开办公室,并于06-25恢复工作。 他/她将再次回复办公室。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    如果您希望   以极高的速度(可从 KHz - MHz 范围更改频率)几乎瞬间打开/关闭 LED、则应考虑使用 TPS92641的并联 FET PWM 调光功能。

    此致、

    Steven