This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:设计审查

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54360B, TPS54286, TPS54360, TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373514/tps54360b-design-review

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件: TPS54286TPS54360、TPS54260、TPS54160

工具与软件:

HELO E2E 专家、

你好。

我主要关注的是 TPS54360B。 我想知道下面的分离轨设计是否可行。

如果不是、您可以帮助推荐合适的 IC 吗?

下面是完整的原理图、供您参考。

e2e.ti.com/.../SMDAC1.pdf

提前感谢您。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户正在寻找的输入电压、输出电流是多少? 据此、我们可决定是使用  TPS54360B 还是其他一些 IC。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nityanand、

    你好。

    随附了包含所需输入、输出和电流的文档。

    e2e.ti.com/.../soominleepjt.pdf

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细的方框图以及输入、输出和电流信息。  可以进行所需的配置。 不过、您可能需要更改 EN 配置。 基本上、需要在 EN 引脚和使能信号之间使用一个电平转换器。  

    我建议您了解 使用反相降压/升压转换器 和 使用宽输入电压降压稳压器创建分离轨电源 应用手册。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya、

    你好。

    OPAMP 电源电压已更改并确认为+9V 和-9V。

    TPS54924或 TPS54286 (3)似乎适合+3.3V 和+5V、而 TPS54X60适合+/-9V。
    (+3.3V、+5V 解决方案)
    我关于分离轨的问题整理如下:

    1.根据最大电流选择 IC 以在 OPAMP +/-0.2A 下稳定运行
    TPS54360/TPS54260/TPS54160

    2.​​从 TPS54X60输出+/-9V 电压的组件和值

    3.在 OPAMP 上为每个电源轨额外安装一个880uF 电容是否会对降压转换器造成任何损害?"

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于元件和值:我建议您      根据输入、输出电压/电流和开关频率来参考 www.ti.com/.../TPS54360B / www.ti.com/.../SWIFTINV-CALC / www.ti.com/.../SLVC452 excel 工具。 填写 Excel 工具后、您可以在该主题中发送我以供审核。  

    输出电容将更改环路响应和系统行为。 您可以在 Excel 工作表中填充上限值并检查环路响应。  

    谢谢!

    Nitya