This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:TPS25940L-Q1闭锁条件

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379023/tps25940-q1-tps25940l-q1-latch-off-condition

器件型号:TPS25940-Q1

工具与软件:

TPS25940LQRVCRQ1的 OVP 和 UVLO 误差不会闭锁。 是这样吗?

此外、除非电流限制超过2A、否则不会闭锁。

准确。

将 OVP 设置为4.62V。

VIN 为4.7V 时、TPS25940L-Q1错误发生。  

如果我们从这里降低 VIN、 它将恢复到4.2V。

我期望的是它会闭锁。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiirakawa-San、

    是的、OVP 和 UVLO 不会锁闭器件。

    过流将使器件闭锁。 在此期间、器件将限制电流、由于(Vin - ILIM*R_LOAD)* ILIM 的功率耗散较高、可能会发生热关断、从而会锁存器件。  

    我不能完全理解你在这里的问题(下面)。  

    [报价用户 id="478624" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379023/tps25940-q1-tps25940l-q1-latch-off-condition "]

    将 OVP 设置为4.62V。

    VIN 为4.7V 时、TPS25940L-Q1错误发生。  

    如果我们从这里降低 VIN、 它将恢复到4.2V。

    我期望的是它会闭锁。

    [报价]

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush。

    感谢您的回答。

    我知道 OVP 和 UVLO 不会闭锁。

    >我不能完全理解你在这里的问题(下面)。  

    这就是我的 OVP 测试条件。

    您的答案解决了有关 OVP 的问题。

    另一个问题是、如果限制电流低于2A、那么它不会闭锁是正确的吗?

    测试条件如下。

    --测试1.

    Vin:4V

    ILIM:1A(R_ILIM 82kΩ)

    负载:1.1A

    结果。

    VOUT:100~200mV、不闭锁。

    将负载从1.1A 降低到1A 会恢复 VOUT。

    第2章

    Vin:4V

    ILIM:2.2A(R_ILIM 39kΩ)

    负载:2.2A

    结果。

    VOUT:0mV 和闭锁。 但是、VOUT 完全关闭需要3秒钟。

    即使负载从2.2A 降至1A、VOUT 也无法恢复。

    此致。

    Hirakawa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirakawa-San、

    过流本身不会锁闭器件。  

    过流将导致设备闭锁。 在此期间、器件将限制电流、由于(Vin - ILIM*R_LOAD)* ILIM 的功率耗散较高、可能会发生热关断、从而会锁存器件。  [报价]

    我本应该更清楚这一点的。 过流事件不会直接闭锁器件、而是通过引起 TSD 事件来间接闭锁器件。  

    当发生过流和 TSD 时、会发生这种情况。 在您的测试中、  

    [报价 userid="478624" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379023/tps25940-q1-tps25940l-q1-latch-off-condition/5273324 #5273324"]

    --测试1.

    Vin:4V

    ILIM:1A(R_ILIM 82kΩ)

    负载:1.1A

    结果。

    VOUT:100~200mV、不闭锁。

    将负载从1.1A 降低到1A 会恢复 VOUT。

    [报价]

    此处发生了过流事件、但 TSD 没有、器件恢复。

    [报价 userid="478624" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379023/tps25940-q1-tps25940l-q1-latch-off-condition/5273324 #5273324"]

    第2章

    Vin:4V

    ILIM:2.2A(R_ILIM 39kΩ)

    负载:2.2A

    结果。

    VOUT:0mV 和闭锁。 但是、VOUT 完全关闭需要3秒钟。

    即使负载从2.2A 降至1A、VOUT 也无法恢复。

    此致。

    [报价]

    在过流事件后的此处、也会发生 TSD、从而该器件被锁闭。 TSD 需要3秒。  

    我希望这能解答您的疑问。 如果回答了您的问题、请单击已解决。 如有任何后续问题、请在此答复。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush。

    感谢您的支持。

    我懂了。 谢谢你。

    此致。

    Hirakawa