请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具与软件:
尊敬的支持部门:
在该芯片的数据表中、FSET 通过电阻器设置。
我们想知道是否可以通过 连接的微控制器上的 DAC 为 FSET 引脚提供基准电压、以提高不同调光级别下的效率。
此致、米希尔
编辑:我是说 DAC 当然不是 ADC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持部门:
在该芯片的数据表中、FSET 通过电阻器设置。
我们想知道是否可以通过 连接的微控制器上的 DAC 为 FSET 引脚提供基准电压、以提高不同调光级别下的效率。
此致、米希尔
编辑:我是说 DAC 当然不是 ADC
您好、Michiel:
很抱歉迟到了响应。 请参考我的以下评论:
[报价 userid="611265" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379137/tps922053-is-it-possible-to-modify-fset-using-an-dac "]我们想知道是否可以通过 连接的微控制器上的 DAC 向 FSET 引脚提供基准电压以提高不同调光级别下的效率。您不能向 FSET 引脚提供基准电压。
一种可能的方法是搭配使用一系列 FSET 电阻器和一些 MOSFET、以便在不同的开关频率设置之间切换。
此致、
Steven