This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:根据数据表、BQ25120F3A MRN 复位时序不匹配

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120F3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377782/bq25120f3a-bq25120f3a-mrn-reset-timing-not-matching-as-per-datasheet

器件型号:BQ25120F3A

工具与软件:

您好!  

我在   定制电路板中使用的是 BQ25120F3A。  它似乎, MRN 重置计时不匹配根据数据表 .  

根据数据表、当 MR 保持低电平的时间超过 tRESET (可通过 MRRESET 寄存器进行配置)时、#RESET 变为低电平。 我们已配置  tRESET = 5秒。  (寄存器   0x08h 的 B4和 B3位为 00)。  

但使用示波器进行探测后、 #RESET 在 3.97秒(而不是5S)时变为低电平。  

请检查并告知我们问题可能出在哪里。  

此致

Sudheer G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    对于其他上下文、您能否提供 MR、/RESET、INT 和 PMID 的波形?

    您是否还可以在运行复位之前共享您的寄存器值?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    请查看随附的 MR、RESET、INT 捕获

    PMID 高至 VUSB (5V)

    下面附加了运行前的寄存器值


    谢谢!
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    感谢您提醒我们注意这一点。 对于 MRRESET 时序、数据表中似乎存在错误、对于 MRRESET = 0b00、0b01、0b10、0b11、它们应该分别为4s、8s、10s 和14s。 这是我们将在数据表中尽快解决的问题。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 在这种情况下、我将关闭此案例。