This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:适用于升压应用的 PSFB

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377662/ucc3895-psfb-for-boost-application

器件型号:UCC3895
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951

工具与软件:

大家好、

我的客户希望我设计36V 输入到200V 输出 , 5A ,效率:85%您能建议任何隔离拓扑实现以上规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相移全桥可以设计成高效率;高达95%的相移全桥可以满足您客户的规格要求。  

    UCC3895是此设计的理想选择。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 UCC28951代替 UCC3895。  

    谢谢