This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:SEL 引脚悬空

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121, TPS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369338/tps2124-sel-pin-floating

器件型号:TPS2124
主题中讨论的其他器件:TPS2120TPS2121

工具与软件:

您好!  

SEL 引脚上是否有内部下拉/上拉电阻器? 这是为了确认 SEL 引脚是否可以保持悬空。

在数据表中的图16中、SEL 引脚之后的切换延迟 为~2ms。 为什么 SEL 引脚更改后会出现这样的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    SEL 不能悬空、因为它没有任何内部上拉/下拉电阻器。

    当从 IN2切换到 IN1 (不是从 IN1切换到 IN2)时、TPS2120和 TPS2124有轻微延迟、但 TPS2121没有。如果您需要同时快速切换到 IN1和 IN2、我建议使用 TPS2121并切换 CP2引脚。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    在数据表的图15中、从 IN1移动到 IN2的总时间为365us、这是切换时间(Tsw = 100us)和压摆率控制时间的累积值。

    我无法确定压摆率时间。 您可以帮助计算压摆率控制时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    下降压摆率取决于负载电容和电阻。 如果在切换启动后 IN1高于 IN2 (或相反)、则 IN1会与输出断开、输出电容器通过负载电阻放电至 IN2电压、然后当 VOUT = IN2时、在 IN2连接到输出的位置发生100us 切换。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 仅当多路复用器输出从较低电压变为较高电压时、压摆率控制(由 CSS 定义)才适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能帮助我详细了解 TPS2124中的压摆率控制吗?  

    我看到您的回复、 下降压摆率取决于负载电容和电阻。  这是否意味着  仅当多路复用器输出从较低的电压变为较高电压时、压摆率控制(由 CSS 定义)才适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    压摆率控制仅在输入变为有效后用于每个输入一次-请参阅下面的。 在随后的切换期间、输入立即连接。

    这有什么帮助吗?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。  

    是否有公式可用于计算 初始启动或切换期间的输出压摆率?

    我的理解是、 数据表中的 输出压摆率图3 只是一个估算值   、由于 输出大容量电容、负载电流和电压电平之间的差异等应用特定变量、因此无法始终遵循。 是这样吗?

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    数据表中未发布有关软启动期间输出压摆率的公式。 是的、对于该器件、输出压摆率是使用表7-1中的数据点进行的估算。 主要影响因素是 VIN 和 CSS -正确。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick

      有关压摆率估算、我将参阅表7-1。

    在我的应用中、我担心  切换期间输出大容量电容上的最大压降。

    我的理解是、输出的压摆率不会影响   切换期间输出大容量电容上的压降。 请确认我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    正确、无论压摆率编程如何、两个输入均未连接时(即输出下降发生时)的时间固定为100us (典型值)。

    谢谢!

    Patrick