This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:仿真问题

Guru**** 2531550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370855/tps92692-simulation-problem

器件型号:TPS92692

工具与软件:

我已安装 PSpice for TI 2024。

我有一个使用程序库中 TPS92692的原理图电路、但当我尝试进行仿真时、仿真中止、并显示此错误

+ TPS92692-Q1_TRANS 参数:SS
-------------------------------------------------------- $
错误(ORPSIM-16505):缺少值

错误似乎在库组件中、我不知道如何继续

谢谢你

此致

Fabrizio Borra - Lupo SRL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢 PSpice for TI 2024、这一点很好。 您是否更改了库中的任何内容、例如组件? 您能向我发送用于仿真的文件吗?  

    另外、请尝试 在配置文件中删除 nom_pspti.lib*、并尝试是否有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2364.Project1.zip

    这是我的项目

    谢谢你

    Fabrizio Borra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道发生了什么。 但是、我将您的原理图复制到了 TI 模型电路中、并替换了原理图中的 tps92692、这样就可以正常工作了。  

    e2e.ti.com/.../TPS92692_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS-_2D00_-Copy.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在零部件没有误差。 我认为 TExaS 示例中的组件与库中的组件不同、否则我不解释为什么现在没有组件错误。

    无论如何、我仍然有仿真问题。

    我 Boost_Design_Calculator 使用我的值在 TPS92692_TPS92692中实现了该电路。

    当我运行仿真时会出现5个错误、只有在我在出现的窗口中标记"autocover"框并按"OK"继续仿真时、仿真才会结束、但结果非常奇怪:我永远不会接近目标电流、输出会振荡。

    原理图中的值和通过电子表格计算得到的值非常相似、我不明白到底发生了什么。

    谢谢你

    Fabrizio Borra

    e2e.ti.com/.../My_5F00_TPS92692_5F00_Boost_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

    e2e.ti.com/.../MY_5F00_TPS92692_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来检查一下并尽快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输出电压过高、似乎会发生故障。 24V 输入无法为9个串联 LED 供电。  

    可以降低输出 LED 数量或提高输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOOT 拓扑应在输入电压低于输出电压时正常工作。

    问题是、使用的 LED 型号的电压与电流有很大关系、这不是实际情况。

    我更改了具有齐纳二极管的 LED、以便仿真恒定的过流电压、现在仿真可以正常工作了。

    输入电压为24V 时调节效果良好、但在输入电压为14V 时无法正常工作。

    我使用了 TI 引导电子表格中给出的元件值、但在14V 时的稳压效果不佳。

    我不明白这是 SPICE 仿真的问题、还是 TPS92692在这种情况下无法工作。

    我为元件尝试了几个不同的值、但没有任何变化。

    谢谢你

    Fabrizio Borra

    e2e.ti.com/.../4530.My_5F00_TPS92692_5F00_Boost_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

    e2e.ti.com/.../MY_5F00_TPS92692_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_5F00_new.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电流在低 VIN 下增大时、它会进入@ 14Vin 的 OCP 故障状态。 请减小电阻值、例如0.005 Ω。