This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:与 Si MOSFET 配合使用

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380080/ucc21710-q1-jolt-with-si-mosfet

器件型号:UCC21710-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

Jolt 系列(UCC217xx-Q1)能否与 Si MOSFET 配合使用?
如果不能、您能告诉我原因是什么?
如果您有关于将 Jolt 与 Si MOSFET 配合使用的任何问题、您可以告诉我吗?

此致、
平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:

    是的、UCC21710-Q1也可用于 Si MOSFET。 栅极驱动器具有 UVLO ~12V、并且还支持 VEE (负偏置)。 因此可用于 Si MOSFET。

    FET 的预期 UVLO 是多少?

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sati-San:

    感谢您快速回答。
    不仅是 UCC21710-Q1、所有 Jolt 系列(UCC217xx-Q1)是否都 支持硅 MOSFET?

    我目前不确定预期的 UVLO。 如果我得到了这些信息、我会告诉您。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的。任何 UCC217xx 系列都可用于 Si MOSFET。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sati-San! 我明白了。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田