This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PFC AC/DC 输入电压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376745/ucc28070-pfc-ac-dc-input-voltage

器件型号:UCC28070

工具与软件:

Ulrich、您好!  

从您设计的 sketch 开始、我进行了 LTSpice 仿真来验证功能。

根据给定的值、VINAC 信号在直流模式下没有达到零电平(请参阅红圈幻灯片#3)、因此我修改了这些值、以使 VINAC 信号具有正确(或至少希望如此)的工作条件。

我附上图片、否则我可以向您发送一份 PDF 文档、其中包含您的电子邮件地址。

我期待您的评论。

BR/Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、  

    感谢您在过零草图中模拟电路。  

    显然,这种纸质设计的某些方面 ,我没有得到正确的。   
    您的修改确实可以确保 VINAC 电压确实会使直流和交流输入降至0V。

    但我注意到、对于120V 和160V 直流输入、Vvinac 分别没有上升到~0.2和~0.5V 以上。  
    这提出了一个要点、最近很明显地解决了另一个客户的直流输入问题:

    VINAC 上的电压不仅必须降至0.7V (最小值0.6V)"过零"检测阈值以下、才能检测线路周期的结束并捕获峰值、而且 VINAC 上的电压还必须回升至0.7V (最大值0.8V)以上才能启动新的峰值检测周期。  如果没有这样做、则不会检测到 Vin 的任何上升、同时 VINAC < 0.7V、并且不会随着 Vin 的上升而调整 kVff。  

    这可能会对 VINAC 电阻分压器串施加一些限制、具体取决于直流输入范围的宽度。  
    也许根据需要设计最低输入的分压器并将 VINAC 钳位在高端。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我注意到、我必须注意 VINAC 引脚的最小阈值和最大阈值电平、并且我会在必要时添加钳位。
    与此同时、我想向您更新在连接第一个测试电路后在电路上测得的真实波形、正如您现在看到的那样、UCC28070控制器似乎即使在直流模式下也能正常工作。

    但是、 我借此机会发送第一个"飞行"电路的测量报告、其中存在大量的噪声、并且您可以看到、该电路似乎工作良好、非常感谢您的评估、谢谢。

    Ciao

    Roberto

    P.S.您是否有发送 PDF 文件的地址? 在这里我无法连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、  

    我已经给您发送了一封电子邮件、因此您可以将文件以保密方式发送给我。  

    此致、
    Ulrich