This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:n´t 不起作用、VDDH 不稳定

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052, TPSI3052-Q1, TIDA-050063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372730/tpsi3052-q1-enable-doesn-t-work-vddh-unstable

器件型号:TPSI3052-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3052、、 TIDA-050063

工具与软件:

您好!

我们正在对 TPSI3052进行测试、发现了异常行为。 输出电压为启用状态。 我们在左侧 VDDH 和右侧 VDRV 处测量以下内容  

另外、我们遇到输入电流的奇怪行为、您可以看到用亮蓝色显示的结果。

您是否知道、为什么电压没有机会达到其值? 是否有解决这一问题的建议?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您加入 E2E 并联系我们的团队! TPSI3052-Q1似乎无法持续驱动负载、您连接了什么(请分享设置详细信息)? 如果是 MOSFET、可能需要增大 CDIVx 的大小以减小在达到 UVLO 并关断 VDRV 时的压降。  

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    感谢您的快速响应

    我们在 TIDA-050063中接管了这一想法。 那么、我们放置 UCC2751、然后放置 MOSFET。  

    我在这里计算了电容值。 +15_DRV 处的额外电容器是否就是问题? 我可以删除它们、然后重新进行测试

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对15_DRV 电容器进行了测试、移除了这些电容器、并且向 CVDR1添加了1µF 有效

    感谢您提供的投入  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您的更新。 是的,确实,看起来你已经确定了根本原因 . 减小 VDRV 上的负载电容也可以减少压降、因此 UCC 去耦电容越小、TPSI3052-Q1用于切换预期负载(MOSFET)而不是重新充电 的功率就越大。  

    我们最近还发布了一个计算器工具、用于帮助进行 TIDA-050063设计、  此处提供了有关如何使用该工具的指南。 该计算器工具可帮助量化 TPSI3052-Q1的可用功率、并确定如何选择其他元件。

    或者、我也可以使用原理图或应用要求和元件尺寸(系统电压、所需充电时间、直流链路电容、电感、MOSFET P/N)来仔细检查设计。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    我们还没有找出 TPSI3052的奇怪的功耗行为。 你有想法吗?  

    黄色:LDO 提供5V 电源。 蓝色:输入电流

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    黄色测量的是 TPSI3052-Q1上的 VDDP 引脚电压、蓝色是 VDDP 电流? 这看起来很奇怪、在 RPXFR = 20 kΩ 时、TPSI3052-Q1电源应该一直为41.1 mA。 电路是否以任何方式出现整体行为错误? 否则、我想知道是否存在设置/测量误差。 由于如果蓝色波形准确到 VDDP 电流、则 TPSI3052-Q1会发生故障。  

    如果您可以分享设置的图片/原理图、这对调试很有帮助。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    这是原理图。  

    是的、黄色表示来自 LDO 的 VDDP、而蓝色输入电流在电源输入端测得。

    这是测试设置

    断开隔离式直流/直流转换器以进行高压测量后、就没有电流消耗。 仅运行隔离式 DCDC 转换器很好。 但两者的结合会导致电流问题 隔离式栅极驱动器和直流/直流转换器之间似乎存在某种干扰、以作为 HV 测量的另一个基准。 不规则的电流消耗会导致 LDO 输出调节问题。  

    您是否知道如何避免这种行为、我认为结合使用高压测量、更像是 TIDA-050063的一个主题。 我们这里采用 HV-的基准、而 TPSI3052采用 MOSFET 的漏极来驱动它。

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您的更新。 无论 EN 状态如何、三线模式下的 TPSI3052-Q1都会持续传输功率、从而不断消耗电流、因此 纹波似乎不是由器件造成的。

    LDO 输入电容是否不足? 想了解 LDO 输入端是否也存在电压纹波、因为100nF 似乎很小。 或 填充 C16和 C17可改善纹波。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师