This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:绝对最大额定值、BOOT–SW

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378237/tps548a29-absolute-maximum-ratings-boot-sw

器件型号:TPS548A29

工具与软件:

您好!

数据表"6.1绝对最大额定值"指定了 BOOT–PGND =-0.3V 至+24V。 这是仅在直流时还是包含<20ns 的瞬态? 如果是前者、BOOT–PGND 规范如何包括<20ns 的瞬态?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:  
    我会查看一下、明天再与您联系。  
    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:  
    数据表上的规格是直流。

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好和彦  

    20ns 瞬态不包含在规范中、这意味着器件将处理的最大电平包括20ns。  

    对于 BOOT 至 PGND、-300mV 是始终的最小绝对规格、24V 是直流和20ns 瞬态的最大绝对规格。

    在您的应用中、您应该无需担心该绝对最大值 、因为 BOOT 连接到 SW (因为它用于为功率级的驱动器加电)。 如果根据数据表建议正确进行了布局、并且 SW 符合绝对最大值、您应该不会看到该电压超过24V。 如果出现尖峰、它始终不应超过24V、即使是小瞬态电压。  

    为什么您对引导有疑虑?  

    谢谢!  

    Tahar