This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:单节电池 LFP 保护 IC

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379889/bq2982-single-cell-lfp-protection-ic

器件型号:BQ2982
"主题"中讨论的其他器件:TPS3700-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在寻找一种功能安全(不基于 IEC61508)的单节电池 LFP 保护芯片组、该芯片组能够至少执行 OV 和 UV 操作。 具有过流也是不错的、但还有其他方法可以实现。

有没有任何芯片组可以提供该功能? 或者、我是否应该使用类似 tps3700-Q1的器件来控制外部背对背 MOSFET?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    最好的选择是 BQ2980它具有:

    • 电压保护:
      • 过压(OV):±10mV
      • 欠压(UV):±20mV
    • 电流保护:
      • 充电过流(OCC):±1mV
      • 放电过流(OCD):±1mV
      • 放电短路(SCD):±5mV

    此致、

    Thomas Rainey