This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:sluaa09a 电路的推荐 PNP 晶体管

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379103/bq76942-recommended-pnp-transistors-for-sluaa09a-circuit

器件型号:BQ76942
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952

工具与软件:

您好!

应用手册"具有 BQ76952、BQ76942电池监测器的多 FET (修订版 A)"(https://www.ti.com/lit/an/sluaa09a/sluaa09a.pdf )不包括示例 BOM。

您可以为第9页图5.2中的电路推荐合适的 PNP 晶体管吗?

此致、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    虽然没有推荐的 PNP 晶体管、但 MMBT3906是具有40V 和200mA 额定值的良好起点。 您应该进行测试、以确保它适用于您的配置。  

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    SMMBTA56LT3G 也是不错的选择吗?

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    看起来它可以正常工作。 您应该在您的配置中对其进行测试、以确保正确。

    此致、

    Thomas Rainey