This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:电压校准方法

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ27Z561-R2, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379276/bq27z561-r2-voltage-calibration-methodology

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ35100、、 BQ27Z561

工具与软件:

您好!

Im 目前与 bq27z561-R2器件和 bq35100器件搭配使用。 我已经使用开路负载(电流= 0)校准了两个电压、开路情况下的电压读数看起来正常/准确、但与非开路(电流流动)情况下的测量值不匹配。


对于345mA 处的 bq27z561、我用万用表测量2598mV、但用电量计测量2146mV、我的测量结果就足够准确了吗? 请注意、使用的是电源。 我也看到 bq35100的情况发生了变化(可能不会那么明显)。

我很放心、校准应该在开路状态下进行...这仍然正确吗?

-克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    请确保您已按照 BQ27Z561-R2 TRM 中的说明正确完成电压校准。 此外、您是否在探测监测计引脚或电池端子处的电压?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用万用表在开发板的 Cell+ Cell-处探测。

    如果我测量的负载电压更接近...因此它不是电池电压、而是正在测量的负载电压? 试图想象为什么2个电压会有差分、从开始...如果我只是想 d KVL 环路、它们应该等效...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    电量监测计测量的电压是电池电压。  

    此致、  

    Jonny。