工具与软件:
我在降压-升压模式下使用 TPS92692、并使用模拟信号来设置 Iadj 和 PWM。 当我启动电路时、它持续进入故障模式、FAULT 引脚定期设置为低电平。 但经过大约5秒后、一切正常、FAULT 引脚不再设置为低电平、但经过一段时间后、电流也会逐渐降低。
输入电压为24V、电路为7个 LED 供电(每个 LED 的正向电压范围为2.8V 至3.4V)。 在这种情况下、Iadj 设置为1.46V、PWM 为2.44V
下面是电路:

当前启动信号:

FAULT 引脚启动信号:

约5秒后的电流: