This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:启动故障模式和降低电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379590/tps92692-start-up-fault-mode-and-decreasing-current

器件型号:TPS92692

工具与软件:

我在降压-升压模式下使用 TPS92692、并使用模拟信号来设置 Iadj 和 PWM。 当我启动电路时、它持续进入故障模式、FAULT 引脚定期设置为低电平。 但经过大约5秒后、一切正常、FAULT 引脚不再设置为低电平、但经过一段时间后、电流也会逐渐降低。

输入电压为24V、电路为7个 LED 供电(每个 LED 的正向电压范围为2.8V 至3.4V)。 在这种情况下、Iadj 设置为1.46V、PWM 为2.44V

下面是电路:

当前启动信号:

 

FAULT 引脚启动信号:  

约5秒后的电流:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    赔偿似乎有点错误。  请尝试将 C61更改为0.1uF、C60更改为0.01uF、将 R44更改为100欧姆、然后重新测试。  如果可行、您可以尝试更好地优化补偿。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    是的、来自补偿(我刚刚尝试了一个具有0.1u 的旁路)。 下面是我做的计算:

     

    老实说,我不明白我走错了。 我使用数据表中的所有公式。

    我还注意到、我在 Rslope (R42)上犯了一个错误、选择了150千欧而不是180千欧、您是否认为我也应该更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您也应该将 Rslope 更改为适当的值。  您还可以下载下面的 Excel 电子表格来帮助您进行设计。  

    SLVC686计算工具| TI.com

    谢谢 Tuan