This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:输出异常

Guru**** 2549420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375306/lm5148-output-is-abnormal

器件型号:LM5148

工具与软件:

请参阅黄色波是 HO、紫色波是 LO。 VCC 和 VDDA 为5V、输出为2V。

这是否由 MOS 类型引起? 请更改这个新的 PN# MOS,OUT PUT 是好的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam

    V (HO-GND)太小。 当高侧开关接通时、该电压应比60V 输入高5V、但仅为~6V。

    我找不到 ZMSA080N08数据表。 您能否将此 MOSFET 的产品说明书发送给我?   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL