请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 工具与软件:


请参阅黄色波是 HO、紫色波是 LO。 VCC 和 VDDA 为5V、输出为2V。
这是否由 MOS 类型引起? 请更改这个新的 PN# MOS,OUT PUT 是好的!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:


请参阅黄色波是 HO、紫色波是 LO。 VCC 和 VDDA 为5V、输出为2V。
这是否由 MOS 类型引起? 请更改这个新的 PN# MOS,OUT PUT 是好的!