This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003BPW -热循环失败

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003B, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373610/uln2003a-uln2003bpw---failing-in-thermal-cycling

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件:ULN2003B

工具与软件:

Hola  

我们已经围绕这个 IC 设计了一个产品, IC 功能测试发现还可以,在试产批次中, IC 发现还可以。 现在、我的产品刚刚进入生产阶段、我们正面临问题。 所述 IC 会损坏。 在生产批次10批次7通过和3失败,测试和生产保持不变。 我正在共享一个失败的 IC 的批代码,你能不能建议它是一个批级 IC 问题。  

IC 标记:UN2003B 26KG4 AX16。  

热循环范围为-30 °C 至55°C。 持续时间为7小时  

如果你能给我建议一些出路,我的产品产量正在影响将会很好。  

请注意、所有 ULN2003B IC 均通过 Digikey 采购。

此致  

Gaurav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    我们将通过内部团队进行调查、看看是否存在任何批次问题、但如果我们能从应用角度了解该器件在哪些测试和条件下发生故障、那会很有帮助。  

    您能否提供测试设置的原理图和详细信息? ULN2003B 在什么情况下进行热循环?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利莎白早上好  

    下图显示了我们遵循的热循环,在负温度下,所述 IC 失败   

    不是所有的 IC 都失败了,成功率是70%通过,30%失败,我们仔细看了测试设置,我们不怀疑测试设置,因为它适用于其他产品。 另外、我想强调的是、此 IC 失败。 当替换为 Fresh IC 并重新运行测试时,产品通过了测试,我们部署了~100s 的产品,但这是我们第一次面临这样的问题。  

    此致  

    Gaurav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav

    只是为了确认-当您从 Digikey 采购产品时、它直接来自 Digikey、而不是市场供应商、对吗?

    由于 ULN2003B 已停产、我们建议使用 ULN2003A 器件进行测试并查看此问题是否仍然存在。

    此致、
    TIM