This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:在 SW 导通期间、SW 和 BST 引脚分别不会上升到 Vin 和 Vin+5V。

Guru**** 2538520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379432/lm5164-q1-sw-and-bst-pins-do-not-rise-to-vin-and-vin-5v-respectively-during-sw-on

器件型号:LM5164-Q1

工具与软件:

这个问题对我的公司来说非常紧迫。 我们无法构建或产品、因为降压稳压器电路不起作用。

我的这个电路在该设计的上一个版本中工作正常。 该设计的核心保持不变、但降压稳压器无法正常工作。

主要症状是在高侧开关导通期间 SW 和 BST 上升到足够高。 下面的示波器捕获是典型的。

CH1:SW 引脚

CH2:VIN 引脚

CH3:BST 引脚

CH4:Vout、3V3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob  

    请使用差分探头测量 VIN 和 SW 之间的电压差。 有时、探头直流偏移会导致问题。  此外、如果您可以共享更多波形(放大和缩小)也会很有帮助。  

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL