This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq76952数据存储器参数在 RESET 命令后更改

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379227/bq76952-bq76952-datamemory-parameters-are-changed-after-reset-command

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

e2e.ti.com/.../6114.06_5F00_config.gg.csv

工具与软件:

尊敬的团队:

我有一个 Bq76952 EVA 板。 我使用 bqstudio 创建导入文件、用于存储数据参数(cov、保护等)。 我导入了文件后,我点击读取所有参数的次数. 参数已更改为我的参数、但没有工作保护。 在使用通用部分进行复位后、数据存储器参数更改为"更新前"。 因此我无法导入参数和工作。 可以帮帮我吗? 是否可以使用 bq76952的导入文件模式? 我附加了导入文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../17.06_5F00_config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您导出.gg 文件时、是否关闭"自动刷新"? 如果打开了"自动刷新"、则可能会出现无法导出所有内容的问题。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     扫描已关闭。 问题没有解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试选中 BQStudio 仪表板左上角的"Auto Refresh"(以红色突出显示)。 确保在您导出时它处于关闭状态。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试过、但它没有解决我的问题。 仍会更改复位状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在导入设置时、您点击"全部写入"?

    如果器件被复位、所有设置都将恢复为默认值。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是仔细检查一下,你是否写入设置,然后发送 reset ()命令?

    当器件被复位或 POR 编程时、数据存储器设置会复位为其默认或 OTP 设置

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    写所有,然后我点击阅读所有。 数据存储器参数在读取所有数据后发生更改、但保护不起作用、例如 CUV、温度。 当我发送 rest()命令时、数据存储器设置会完全按照您所说的方式重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发送 reset()命令后、设置将被重置、您需要重新导入.gg 文件以获取设置。 这是预期的器件行为。  

    但是、您的设置存在问题。 CUV 和 COV 阈值过高。

    请注意、这些寄存器的单位为50.6mV 递增、而不是1mV 递增。 可以在技术参考手册中找到这些值的限制:  

    此致、

    Thomas Rainey