This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:TPSM33625F 是否能够使用24Vin 12Vout 2.5A

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380143/tpsm33625-is-tpsm33625f-able-to-use-24vin-12vout-2-5a

器件型号:TPSM33625

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPSM33625FRDNR、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激

——

我对 TPSM33625FRDNR 有疑问。

该模型在1MHz 的固定频率下运行、因此我知道它不会作为 RT 引脚运行、而仅用作 MODE/SYNC 引脚。

另一方面、假设数据表第19页的表7-6显示了用作 RT 引脚的器件的输入电压的输出电压、这是否正确?

换而言之、了解充当 MODE/SYNC 引脚的器件可以输出 VIN=24V、FSW=1000kHz 和 VOUT = 12V 是否正确?

此参考设计还可在 Webench 中进行配置。

e2e.ti.com/.../WBDesign175.pdf

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以、可以像在 Webench 中一样使用任何一种器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的答复。

    我知道 TPSM33625F 能够使用24V 输入、12V 输出电压。  

    我将与客户共享这些信息。

    我尝试了输入电压为24V 和输出电压为12V 的 TPSM33625、结果达到了我想要的效果。
    这意味着 TPSM33625可用于24V 输入电压和12V 输出电压。

    在这种情况下、它不符合表7-6中的条件。 我该如何思考?

    当 Fsw1000kHz Vin 为24V 时、Vout 2~11V。

    e2e.ti.com/.../WBDesign176.pdf

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为该表仅提供了一些示例。

    谢谢