This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:SYNC 引脚设置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006, TPS389006-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380348/tps389006-q1-sync-pin-setting

器件型号:TPS389006-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS389006

工具与软件:

大家好、BU 团队

将 tps389006-Q1 pin9 nSync 设置为高电平和低电平时有何差异?  多个 tps389006之间连接的 SYNC 引脚是否正常?

数据表说明中未说明这一点。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    是的、SYNC 引脚可以连接在多个 TPS389006之间、SYNC 引脚是开漏引脚。 将多个同步引脚连接在一起背后的理念是、它允许您保持受监控电源轨的运行日志上电/断电序列。 例如、假设对器件1的 MON1施加了电压、那么该电源轨将记录为序列电源轨1、然后对器件2的 MON1施加电压、然后这将记录为序列电源轨2。 由于 SYNC 引脚已连接、因此器件2能够识别器件1已记录电源轨。

    此致、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar

    感谢您的评论。

    在 EP 团队发布的 TAD4VH PDN-1A 参考设计中、tps389006004s 的 SYNC 设置存在更改。 SYNC 引脚在旧版本中通过电阻器上拉的两个 tps389006004、而 SYNC 引脚在当前版本中悬空。 EP BU 表示其系统不需要序列记录功能。 问题是、如果客户在其系统中为其项目拉高 SYNC 引脚、并且不进行更多更改、则可以接受。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    该引脚悬空不会对器件的监控功能产生影响。 如果客户希望放置也可以接受的上拉电阻、则 SYNC 引脚需要该上拉电阻器来产生信号、因为它是开漏引脚。  

    此致、  

    Oscar Ambriz