请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具与软件:
您好!
Bob Smith Termination 满足哪项 IEC 标准?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
Bob Smith Termination 满足哪项 IEC 标准?
谢谢。
尊敬的 Arvind:
感谢您的咨询。 很抱歉、我没有完全的 IEC 可见性。 建议就您的问题联系 IEC。
对于 PoE 设计、Bob-Smith 端接被广泛使用但不是强制性使用、并且其他电路有助于提高共模噪声的耐用性。
在 白皮书3系统级 ESD 第 III 部分:回顾 IEC 61000-4-2 ESD 测试以及对高效 ESD 设计(SEED)的影响中、以下有关 Bob-Smith 端接的描述可能会有所帮助。

此致、
Diang