This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:入力電圧低下時のドロップアウト電圧は?μ F

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380668/tps7a20

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

TPS7A2029PDQNRを利用する予定です。μ A
本製品は2.9V出力ですが、入力電圧が3Vに下がった場合、ドロップアウト電圧はどのくらいになりますか μ A?
出力電流は20mA未満です。
また、6.5節の表の仕様値は、Vin = Vout + 0.3Vを前提としていると理解していますが、この条件を満たさない場合、どのパラメータが影響を受けるのでしょうか Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查此请求。  在我这样做时、您能告诉我我支持的是哪家公司吗? 我需要了解这些信息、以便能时刻遵守出口管制法律。

    谢谢!

    Stephen