This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378145/tps25730-tps25730

器件型号:TPS25730

工具与软件:

假设我将端口配置为使用连接到 ADCIN1和 ADCIN4的电阻器提供20V/5A、但笔记本电脑只能提供5V/5A (Type-C 是这样)、那么在这种情况下、输出电压和电流会是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    在这种情况下、TPS25730将接受最高可用合约、因此功率会高达25W。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我可以使用 MIS_CAP 信号将不同的电阻驱动器从20V/5A (Thunderbolt 端口提供的最大功率)切换到5V/3A (Type-C 端口提供的标准功率)吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅以下 MIS_CAP 声明标准:

    如果供电方广播的能力不满足 TPS25730所需的最低功率要求、TPS25730 PD 控制器将切换"能力不匹配"引脚。

    可根据计算最小功率  最小电压配置  和  工作电流  层数。


    例如、假设我们将最小电压设置为9V、将最大电压设置为20V、将工作电流和最大电流设置为5A 这将设置  最小功率为9V*5A = 45W

    如果您连接了一个只提供5V/3A 和9V/3A 电源的壁式适配器、TPS25730将协商符合其能力的最大合约。 在这种情况下、将协商9V/3A 协议。 由于供电方只能提供27W 的最大功率、而 TPS25730的最小功率为45W、因此  "能力不匹配"引脚将切换 .

    现在、让我们连接一个仅提供5V/3A、9V/3A 和15V/3A 电源的壁式适配器。 TPS25730将协商满足其能力的最大可用合约、即15V/3A 合约。 这时、电流源可提供45W (15V*3A)的功率、满足45W 的最小功率要求 由于供电方可以提供足够的功率、因此  功能不匹配引脚将不会切换 .

    CAP_MIS 或不会由您的 ADCIN 设置决定、它将切换、但您可以使用该信号切换到不同的电阻器驱动器。

    此致