This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:TPS1211-Q1

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380873/tps1211-q1-tps1211-q1

器件型号:TPS1211-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1211Q1EVM

工具与软件:

您好、德州仪器(TI)社区:

在我的设计中、我为 PU 并联了2个 NMOS、为 PD 并联了2个 NMOS。 当我使用它与此配置时、它无法正常工作、但当我删除其中一个 NMOS 时、它可以工作。 我使用了 TPS1211Q1EVM 中的所有元件。 出现此问题的原因可能是什么? 此外、对于每个 PD 和 PU 引脚、使用2个 NMOS 而不是1个 NMOS 有哪些优点或缺点?

提前非常感谢、

Burcu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Burcu:

    您能将电容值加倍并尝试一下吗。

    BR、

    Rakesh