This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:Vout 是以 GND 引脚还是内部 GND 为基准

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380834/tps7b81-q1-does-the-vout-refer-to-gnd-pin-or-internal-gnd

器件型号:TPS7B81-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户有一个问题、即 Vref 是否指 GND。

他们想知道 Vin = 5V、GND = 0.5V、那么 Vout 可以保持为3.3V 或高达3.3V+0.5V = 3.8V。  

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    该器件相对于 GND 引脚上的电压调节输出电压。 该器件只能检测到连接到 GND 引脚的任何接地端、因此无法保持相对于未连接的其他基准的3.3V 电压。  

    此致、

    Nick