This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25925, LM5069, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379920/lm5069-lm5069

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TPS25925TPS4811-Q1

工具与软件:

尊敬的 Mark:

输入端和输出端的路径电感决定了 I/p 端和肖特基二极管在输出端的需求。

如数据表中所示、 公式18给出了当器件断开故障电流时在输入端产生的瞬态电压尖峰。 这需要 TVS 具有适当的钳位电压、以将输入电压保持在 ABS 范围内。 最大 TPS25925器件的主要部件。 同样、需要使用肖特基二极管来续流输出电流、从而钳制输出端的负电压。

建议使用 TVS 二极管 SMBJ16A-13-F 和肖特基二极管 B320A-13-F。 附件提供了有关 TVS 二极管选择的信息

热插拔中的 TVS 钳位 Circuits.pdf

此致、

Rakesh

选择与 TVS 二极管并联并置于输出端的肖特基二极管的标准是什么?

上述答案涉及 TVS 选择、但不涉及肖特基选择。 是否有类似的文章解释如何在热插拔应用中为输出轨选择肖特基二极管?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    欢迎来到 E2E!

    以下是肖特基二极管的选择指南

    • 直流阻断 额定电压远高于(max)中的3054
    • 非重复峰值浪涌电流额定值>断路器电流
    • 在断路器电流下、-ABS 应接近 VOUT 引脚的最小 VF 电压额定值
    • 如果需要、可并联使用电容器和多个肖特基二极管组合

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。 VF 是什么意思。 此外、如何选择电容器值和类型。 我的应用中的断路器电流非常高、在峰值工作电压为60V 时、最大断路器电流将~250A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VF 表示肖特基二极管的正向电压。

    COUT 取决于负载要求。 如果负载是直流/直流转换器、则您希望支持多少脉冲负载以及要衰减噪声。

    您的意思是、您正在设计用于250A 的 LM5069?

    您是否已查看 TPS4811-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    应用是使用 LM5069MM-2的热插拔控制器(请参阅下面的原理图)。 最大电路烧杯电流或故障电流为250A、在控制器关断导通 FET 之前允许0.39ms。 负载是有刷直流电机。 由于这是用于限制浪涌电流的热插拔应用、因此我不想向电源轨添加更多电容、因为这会增加浪涌电流。

    我没有考虑 TPS4811-Q1、因为我是从之前的工程师那里继承而来的设计。 该系统由24V 电池变为充满电电电压为60V 的48V LiFePO4化学电池。 我需要能够抑制由电机反电动势引起的较大瞬变、以保护 LM5069、因为它的最大额定电压为100V。

    到目前为止、我计划使用30KPA58A。 该器件的最小击穿电压为64.8V、最大钳位电压为92.4V。 现有设计还使用 与 TVS 并联的肖特基二极管 V60D60C。 请参阅原理图屏幕截图。

    那么、我的问题是、如何选择合适的肖特基二极管来抑制 由于导通 FET 关断而产生的瞬态。 以及如何计算功率耗散、从而确保元件的尺寸正确。

    是否可以在不了解所连电机的所有细节的情况下计算或估算瞬态电压和功率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用您的指导原则我想使用这个二极管 V35DM120, VRRM 是120V 这是2倍 VINMAX ,峰值浪涌电流 IFSM 是320A 这是大于断路器电流250A . OUT 引脚绝对最小电压为-1V。 二极管的数据表未给出250A 电流(我的断路器电流)的 VF。 因此、我不确定该二极管是否合适。

    www.vishay.com/.../v35dm120.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 LM5069设计计算器验证了 SOA 裕度?