This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:降压转换器设计

Guru**** 2510215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373685/tps23755-buck-converter-design

器件型号:TPS23755

工具与软件:

尊敬的团队:

我想按照数据表中的建议、在降压转换器拓扑中设计一个使用 TPS23755的 POE PD 电路。

我已经选择了一些器件(作为用于检测的无源器件、功率等级以及一些二极管和晶体管)。 但是、对于其他元件、我没有找到任何提供有关使用 TPS23755的降压设计信息的应用手册。 仅包含反激式应用的信息。

另一方面、我想我在数据表中发现了一个小错误:为降压拓扑中元件的 VCC 引脚供电的晶体管的发射极与随附图片中的元件的 RTN/GND 引脚连接到同一接地基准。 我认为发射极不应连接到接地基准以便能够为 VCC 引脚供电。

非常感谢、

此致、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的提问。 此降压转换器是低侧开关降压转换器(高侧是肖特基二极管)、所以 VCC 是指低侧直流母线。  

    请查看随附的参考设计、可能会有所帮助。 如果您有任何其他问题、请随时告诉我们。  

    e2e.ti.com/.../0702.PSIL048E1_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供参考设计的文件、将对您有所帮助。
    对于输出电压、我希望电压接近12V、因此我认为应使用 16.2千欧的 R12电阻器并将电感增加到15µH。 您能否确认我的值?

    此外、我是否可以使用具有光耦合器的 AUX_D 输入和 AUX_V 输出来强制 FB 引脚上的电压达到0V 以"停止"直流/直流转换器、或者在使用具有"更高优先级"的另一个电源电路时命令开关电路?

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    PoE PD 应用专家 Diang 不在办公室出差。 请预计他的答复会有一些延误。 感谢您的耐心等待!  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的耐心。

    "对于输出电压、我希望电压接近12V、因此我认为应该使用16.2千欧的 R12电阻器并将电感增加到15µH。 您能确认我的价值观吗?"

    - 16.2千欧看起来对我来说是正确的。 负载电流也会影响电感值。 12uH 在700kHz 频率和1A 输出下的合理值。

    "此外、我是否可以使用具有光耦合器的 AUX_D 输入和 AUX_V 输出来强制 FB 引脚上的电压达到0V 以"停止"直流/直流转换器、或者在使用具有"更高优先级"的另一个电源电路时命令开关电路?"  

     -更常见的是将 AUX_V 与电阻连接到 FB。 当 AUX_D 连接至 RTN 时、DC/DC 具有12V 输出;当 AUX_D 开路时、 PoE 输出将为低电平、并被视为优先级较低的输出。 在输出电压为12V 时、您可以设置1.75V /(R2||R3)* R1 = 12V - 0.7V;在优先级较低时、可以设置1.75V/R2*R1 = 12V - 0.7。    

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    我想我需要增加电感值和开关频率、因为根据您得到的值、纹波电流约为1.13A、我正在设计的电路在12V 电压下最大消耗-0.4 mA 的电流、因此我需要接近200 -300 mA 的纹波电流。

    如果计算正确、我将需要一个等于22µH 的电感器、开关频率为1.8MHz (因此使用了8.2k Ω 的 R21电阻器)、以便在235mA 附近产生纹波电流。

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的答复。

    我认为 TPS23755无法在1.8MHz 的频率精度下工作。 建议将 SW 频率限制在800kHz 以下。  

    下面是在800kHz 和100uH 电感器下用于12V 0.3A 输出的电感器电流波形。 您可以进一步增加电感并降低 SW 频率。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的反馈、他们非常乐于助人。

    实际上、我将从第一个原型开始使用700kHz 的100µH 电感器(因此、在57V 的输入电压下、135mA 附近会产生电流纹波)、之后的测试可能会不断发展相关值(电感和频率)。

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的答复。  

    我现在结束该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang