This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:TPS4811 -具有 PWM 控制的 OCP/SCP

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS48110Q1EVM, TPS4811-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378799/tps4811-q1-tps4811---ocp-scp-with-pwm-control

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS48110Q1EVM

工具与软件:

您好!

我的应用:

  • 60V 输入
  • ~2.25A SCP 的2A OCP (快速、2 μ s 响应时间、锁存)
  • 200Hz PWM 控制、高侧开关

我已购买 tps48110Q1EVM、并通过更改 OV/UVLO 电阻梯将电路板修改为可在高达60V 的电压下工作。 我还配置了 EVM 以实现锁存 CB 功能。 我未更换500uΩ Ω 电流感应电阻器或5A 跳闸设置电阻器。 EVM 的工作性能出色、TPS48110在100%占空比下运行时似乎适合用作快速响应电子保险丝。 它也可以 用作高侧 PWM 驱动器。

但是、在 OCP/SCP 事件期间、通过 PWM 切换输入引脚、器件不会跳闸。 似乎输入引脚的切换会阻止其确认任何故障、即使在死区短路事件中也是如此。

之前我使用的是 TPS1663x 电子保险丝器件、但我 喜欢该器件在我们时间内的反应和关闭电源。 理想情况是该器件同时用作电子保险丝和高侧 PWM 驱动器。  是否可以修改器件的配置以使其跳闸或我可以添加的外部电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    欢迎来到 E2E!

    [报价 userid="584314" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378799/tps4811-q1-tps4811---ocp-scp-with-pwm-control "]但是、在 OCP/SCP 事件期间、当 PWM 切换输入引脚时、器件不会跳闸。 似乎输入引脚的切换会阻止其确认任何故障、即使在发生死区短路事件时也是如此。

    Rakesh->您能否分享 INP、GATE、电源路径电流、VOUT、TMR 和 FLT_I/网络的测试波形、从而了解问题。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    上述为原理图。 忽略有关12.5mΩ 电流检测电阻和51kΩ OCP 电阻器的注释、这些值未更改。 该板配置为5A 跳闸设置。

    这是 INP/测试点的输入波形、它是10Hz 50%占空比、0V 至4V 方波。

    此波形以橙色显示 Vout、以蓝色显示故障测试点。

    该电路板仅驱动51Ω 功率电阻器。 我没有捕获电源路径电流、但可以从 Vout 推断它。 我用绝缘螺丝刀将 EVM 输出端的直接短接。 对于此捕获、螺丝刀短路并固定在端子上持续短接、从端子到螺丝刀可看到连续电弧。

    ====

    对于100%占空比测试、未连接到 INP/测试点、因此器件通过内置输入上拉电阻保持100%开启状态。 在这种情况下、输出被一个5V TVS 二极管短路、可以看到橙色 Vout 和蓝色 FLT 布线快速衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您的参与。

    两种情况下的短接方法有何区别? 如果有-您可以尝试使用相同的短路方法吗?

    短接路径从 Vin 获取电流。 因此、我们无法准确地解释来自 Vout 的电流

    在第1种情况中、Vin 是否低于 UVLO 阈值?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    我在两种情况下都尝试了相同的短路方法、在两种情况下 、使用输入信号驱动 TPS4811时、它似乎不遵守电流限制。

    在相关帖子中、您说到

    "TPS4811-Q1可进行 PWM 开关、但不限制路径中的电流"

    这是否意味着 TPS4811在 PWM 模式下通过输入引脚没有电流限制? 如果是这样、我假设这是问题的根源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    是的。。。 TPS4811-Q1不提供电流限制  

    BR、

    Rakesh