This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:轻负载条件下的电源转换效率

Guru**** 2539270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376613/lmr43610-q1-power-conversion-efficiency-at-light-loads

器件型号:LMR43610-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

轻负载时 LMR43610-Q1的电源转换效率是多少?

我们有可能产生60uA 的输出、我们想分享输出60uA 时的功率转换效率曲线的信息。

此致、

Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    取决于运行条件。 假设 Vin=12V、Vout=5V、2.2MHz 且 Iout=60uA、则室温下效率约为74%(TA=25°C)。 如果您有不同的条件、我们检查它们。 如果这不符合您的要求、我们还提供其他器件。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    感谢您的答复。

    条件为12V 输入和3.3V 输出。 开关频率可以保留为2.2MHz。

    如果您可以为85°C 和105°C 的工作温度准备数据、请分享这些数据。

    此问题的答案是通过简单识别电源转换效率实现电源转换效率良好吗?

    计算输入电流时、我知道 IC 的静态电流是单独增加的。

    作为额外条件、除了60uA 输出外、还需要2mA 输出中的数据。

    此致、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    我将联系团队、了解在较高环境温度下的轻负载问题、并计划下周更新该主题。  

    器件的效率包括 IC 运行所需的电流、表示 IC 在给定负载下的总电流消耗。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    感谢您的答复。

    我们期待收到您的回复。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    我下周将向您通报最新情况。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ridge、

    感谢您的考虑。 当前的情况是什么?

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kentaro、

    我将在星期四(圣克拉拉时间)结束前获得数据

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    感谢您的答复。

    我们期待收到您的回复。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    请在与您的申请类似的条件下参阅所附数据。 输入电压和 Fsw 略有不同、但这一微小差异不会对效率评估产生重大影响。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ridge、

    感谢您的答复。

    我的疑虑得到了解决。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    由于该问题已经解决、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge