工具与软件:
各位专家、您好!
轻负载时 LMR43610-Q1的电源转换效率是多少?
我们有可能产生60uA 的输出、我们想分享输出60uA 时的功率转换效率曲线的信息。
此致、
Kentaro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
轻负载时 LMR43610-Q1的电源转换效率是多少?
我们有可能产生60uA 的输出、我们想分享输出60uA 时的功率转换效率曲线的信息。
此致、
Kentaro
您好、Ridge、
感谢您的答复。
条件为12V 输入和3.3V 输出。 开关频率可以保留为2.2MHz。
如果您可以为85°C 和105°C 的工作温度准备数据、请分享这些数据。
此问题的答案是通过简单识别电源转换效率实现电源转换效率良好吗?
计算输入电流时、我知道 IC 的静态电流是单独增加的。
作为额外条件、除了60uA 输出外、还需要2mA 输出中的数据。
此致、
Kentaro