This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:在适配器模式下运行时、I2C 未激活

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379287/bq25180-i2c-not-active-when-operating-in-adapter-mode

器件型号:BQ25180

工具与软件:

您好!

我们注意到、有时在没有电池的情况下施加 VIN 时、器件(通过 I2C)无响应。  TS/MR 上没有任何活动  例如器件处于运输或关断模式、没有 I2C 活动。  当器件在未通电(VIN 或 VBAT)的情况下启动时、我无法看到它如何进入这种状态。

在此状态下、我可以通过向 VBAT 引脚施加电压来唤醒器件-然后我看到 TS/MR 引脚有活动、并且 I2C 处于活动状态。  然后、我可以移除 VBAT 引脚的电压、器件将保持活动状态。

如上所述、这是"有时"、有时会开始工作。

这是我们所知道的吗?

谢谢

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认 SYS 电压、如果可能、在尝试与 IC 通信的同时共享此状态下启动时的 VIN 和 SYS 波形以及 I2C 通信线路?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我已经连接了3条迹线、显示1)启动、2) BQ25180无法 ACK 的 I2C 传输、 3)另一条迹线、我已手动向 VBAT 引脚施加一些电压、BQ25180 ACK 成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    在施加 VIN 的情况下、SYS 电压应该很低、这是意料之外的事情、SYS 是否会一直保持接近0伏? 是否向 SYS 施加了大负载? 这在我看来似乎是器件未打开、这在存在 VIN 时不是预期的行为、尽管 VIN 似乎相当低(4V)。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    这将是我们执行该操作的软件。 我们设置 2b11 = SYS 与下拉电阻断开连接。  在我们的系统中、此充电器和电池组合用作我们平台中的备份。

    由于我们使用另一节单节电池作为 VIN、因此 VIN 为4V。  我们只需要将此备用电池保持在中端 SoC、因此我们适当地设置端接电压

    此致

    Ian。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我将在实验中查看该设置、以查看是否可以在实验室 EVM 上重新创建此非唤醒状态、以及是否可以重新创建、以确定器件在该点是否已通电。 同时、您能否分享您的原理图以确认一切看起来都良好?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我无法在实验室中重新创建该非唤醒状态。 4V VIN 足以启用该器件。 SYS 电源轨上存在什么样的负载和电容? 此外、输入源是否存在电流限制? 第一个波形似乎表明施加4V 电压根本不会使 SYS 上升(我假设这里没有 BAT)。

    此致、

    Juan Ospina