This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:设计过程示例和确认工具

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371160/tps55332-q1-design-procedure-example-and-confirmation-tool

器件型号:TPS55332-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5158LM5157

工具与软件:

大家好、我想在新设计中使用 TPS55332、为此、我想了解第8.2.1节(数据表)中的实现示例、但我不明白一些值来自哪里、尤其是在输出电容选择中(8.2.2.1)。
例如、使用公式19、输出电容值为0.37 μ F、我根据表1 (数据表)替换了设计参数、但无法获得相同的结果。

I 使用:

VIN = 14V

Vo = 25.5V

Fsw = 2MHz

(max)= 0.3A

▲Vo = 0.52

然后、C > 0.13uF

另一方面、在等式26中、什么是 Itran 和 Vodrop?

最后、我将来是否有一种工具可用于验证或验证我的设计?

很抱歉、如果问题这么愚蠢。

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    让我对此进行调查、并在2-3天后回来。

    注意:您还可以查看我们的部分新一代器件、例如 LM5157和 LM5158。

    这也有很多用于设计可用功率级的工具、 例如快速入门计算器。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的答复。 实际上、我使用 TPS55332、因为我需要一个具有"大"封装(SOIC 或类似的人想)的汽车升压 IC、因为我可能需要手动焊接它。 此外、该器件需要在至少1.5V 的低输入电压下工作、Iout >= 2A 峰值、Vout = 5V。

    如果您有任何建议、我将感谢您的帮助。

    我期待收到您的回复。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的更新-我们将对其进行研究。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    1.

    对于第一个公式、您需要使用最小输入电压、因为这会造成最坏的情况

    2.

    Itran 是输出负载阶跃-该公式用于阶跃响应

    Vodrop 是负载阶跃发生时的允许压降。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的答复、

    1.-如果我使用最小输入电压(根据数据表示例为6V)、结果为 Ccm_min>= 0.59uF 而不是0.37uF、数据表中的数据是什么?!

    2.-根据这个例子,什么是 Itran 的价值?

    3、为什么等式26中的 fc = 10kHz?

    再次感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    1.

    C_CCM_MIN = 0.5A/0.52V (1- 6V/25.5V)/ 2MHz = 367nF = 0.37uF

    2.

    Itran 不是数据表的参数-这源于应用要求

    我不确定使用的 I_tran 和 V_odroop 的值-我可以直接反算这两者的比率

    3.

    我假设这只是用作第一次估算、正如您在8.2.2.9中所看到的、在补偿期间评估的值较低。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、非常感谢您。

    我可以问您最后一个相关问题吗?

    在等式28中、Vi-min 项是否为最小输入电压? 在这种情况下、表达式(Vi-min - Vo)将为负值、不能取平方根、对吧?

    再次感谢

    此致

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    那么使用该公式可能不起作用。  

    请改用本数据表中给出的 CI_RMS 公式:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps55340.pdf

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的评分