This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:不能正常工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380781/lm3478-it-doesn-t-work

器件型号:LM3478

工具与软件:

您好、您好。

很抱歉 打扰您。

我将 LM3478设计为基于 Webench 工具的升压控制器。

我的初始目标是能够 以大约2A 的电流在 Vin = 6 - 23VDC 和 Vout=24VDC 的范围内运行、以便为一些电容器充电。 在持续大约5秒钟并且这些电容器已满的情况下、  LM3478将 正常工作、其电流大约为200mA。

实际上、当我使用输出12V 的外部稳压直流设备为电路板供电时、稳压直流设备将每1秒或2秒复位一次。

好像是 LM3478造成的问题、因为我测量到 VDD_OUT 为0V。

我在这里展示了参考 Webench 的原理图。 您能检查一下吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您提到 VDD_OUT 为0V。 这也意味着初始直流电源具有0V 电压、因为在升压拓扑中存在从输入到输出的直接路径。
    即使器件处于非活动状态、输出电压也应跟随输入电压。
    您能否仔细检查电源是否可以支持初始电流要求而没有达到其电流限值?

    原理图结构对我来说没问题。 图中的输出电容为0.1 μ F、这是非常小的电容、但您提到稍后会有额外的电容、因此我假设这些电容不在该原理图中。
    附加的检查是环路补偿、用于查看器件是否稳定运行。 要计算此值、请随时使用我们的快速入门计算工具:
    https://www.ti.com/tool/download/LM3478-88-BOOST-CALC

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、感谢您的快速回复。

    1.能否仔细检查电源是否支持初始电流要求、是否未达到电流限值?

    --- 芯片 LM3478 在启动时需要多大的初始电流?我 可能将 电源 限制电流设置 为1A。

    图中的输出电容为0.1uF、这是非常小的、但您提到稍后会有额外的电容、因此我假设这些电容器不在该原理图中。

      这些电容不在示意图中、这是对的。 顺便说一下、芯片至少需要多大的电容容量?  

    附加的检查是环路补偿、用于查看器件是否稳定运行。 要计算此值、请随时使用我们的快速入门计算。

    --- 首先,再次感谢您。 虽然我先检查一下计算结果并填入内容、但不知道结果是否正确、或者芯片是否可以按照这些参数正常工作 。 其次、我想知道同一个 环路补偿参数是否可以支持6-23V 的宽输入范围。 即、 在芯片能够在如此广泛的输入范围内正常工作的情况下、使用与环路补偿相同的电阻和电容值是否合适?

    e2e.ti.com/.../LM3478_2D00_88_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_Boost_5F00_V1_5F00_0_5F00_0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    感谢您的反馈。
    LM3478器件具有4ms 的固定内部软启动时间。 因此、无法增加软启动时间来降低启动时的浪涌电流。
    然而、另一种限制电流的方法是通过感测电阻器(R1)设定的过流保护。
    现在它被设置为5m Ω、这将实现30A 的电流限制。 这意味着电源会在 LM3478器件触发 OCP 之前很长时间出现故障。
    我强烈建议增大此检测电阻、以便它在电源的电流限值之前触发。

    您之前提到过、该器件将在200mA 典型负载下运行。 如果这是主要工作模式、我会建议针对这些负载条件设计应用、并相应地选择检测电阻。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我喜欢您的高效率。

    您之前提到过、该器件将在200mA 典型负载下运行。 如果这是主要工作模式、我会建议针对这些负载条件设计应用、并相应地选择检测电阻。

    --- 我很高兴遵循您的建议

    但 根据快速入门计算结果刷新值后、 还有一个问题、就是电路板加电后、芯片在几秒钟内还能提供1.5或2A 电流给这些电容器充电吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    是的、器件仍然能够为电容器充电。
    该器件可能会在浪涌期间达到电流限制保护。 发生这种情况时、器件不会关断、而是限制占空比。 结果是输出电压将缓慢上升、但最终达到所需的输出电压目标、然后继续正常运行。

    此致、
    Niklas