This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:充电 FET 的驱动电路

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378557/bq76940-the-drive-circuit-of-charge-fet

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1A

工具与软件:

我们 将 bq76940+bq78350-R1A 与10节串联锂离子电池搭配使用。

发生了 CHG-FET 因充电过流保护而断开的问题。

原因是 由于 CHG-FET 用于三并联配置以获得高电流规格、因此总栅极容量很大、关断 CHG-FET 需要很长时间。

建议的电路中 CHG 线路上 R1和 R2的电阻值(图8-2)(在规格第23页的"8.3.1.3.1 FET 驱动(CHG 和 DSG)"中)的标称值为1MΩ Ω、但我确认可以通过降低电阻值来增加 FET 关断的速度。

在更改电阻值时、我想确认一些事项。

・可以这样降低电阻值吗?
・电阻值是否有任何限制?
・在改变它时有什么需要注意的地方吗?


您能告诉我吗?

此致、

Yuji. S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuji:

    我建议阅读 https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 的第6节

    您可以减小 R1的大小、但需要确保流入和流出引脚的电流受到足够的限制。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您对此问题的及时关注。

    正如您告诉我的、它是在应用报告中编写的。 我很抱歉。

    非常感谢。

    YUJIS